Cambiar la configuración del intervalo entre registros y el alcance mediante
ION Setup

Es posible configurar los intervalos de registro, el alcance de registro y el alcance del búfer para optimizar el uso de la memoria.

Antes de comenzar, asegúrese de conocer:

  • la estructura de la programación de registro de datos de la central de medida;
  • la configuración actual de registro de datos de la central de medida;
  • sus propios requisitos en materia de registro de datos.

Al cambiar la configuración de registro de la central de medida, se eliminan todos los datos almacenados en el registro.

aviso

PÉRDIDA DE DATOS

Asegúrese de realizar copias de todos los datos importantes antes de configurar cualquier registro.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

 

La configuración de registro predeterminada ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios.

El siguiente procedimiento detalla los pasos necesarios para configurar los ajustes de un subgrupo de registros de datos mediante el ION Setup Assistant. La configuración de estos ajustes en el caso de los registros personalizados y los registros no incluidos en la pantalla Logging > Memory constituye un procedimiento avanzado; consulte la ayuda de ION Setup para obtener más información.

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Haga clic en Logging > Memory.
  4. Seleccione el registro que desea editar y haga clic en Edit.
  5. Establezca el alcance de registro y el intervalo de registro según sus necesidades en materia de registro.
    • Log Interval: es posible cambiar las unidades de intervalo a segundos, minutos, horas o días.
    • Log Depth: es posible configurar el alcance en tiempo (segundos, horas, días, etc.) o el número de registros.

    Nota: En el caso de determinados tipos de registro, solo se configura el alcance del registro (por ejemplo, grabadores de forma de onda).

    Log Memory muestra el impacto estimado de los cambios sobre el tamaño total del registro, mientras que Log Storage muestra la memoria de registro disponible estimada de la central de medida.

    Nota: Si, al cambiar la configuración de un registro, recibe un mensaje informándole de que no hay memoria suficiente, compruebe la configuración del resto de registros de la central de medida. Es posible que no haya suficiente RAM, o memoria a corto plazo, para la nueva configuración. Es posible que deba usar el modo avanzado de   para comprobar toda la configuración detallada de los registros.

  6. Haga clic en Finish.

    Nota: Es posible que vea el botón Next en lugar de Finish. En este caso, la siguiente pantalla permite configurar el alcance del búfer de registros. La pantalla muestra el alcance del registro total e incluye un campo para configurar el alcance del búfer de registros. También muestra el impacto del alcance de la configuración del búfer (Buffer Depth) sobre la memoria a corto plazo (RAM) de la central de medida.