Pantalla
Pantalla | |
Tipo de pantalla | VGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, formato de imagen de 1/4 con resolución de 320 x 240 |
Retroiluminación de la pantalla | LED blanco |
Teclado | 5 botones |
Área visualizable | 70,6 x 52,9 mm |
Conexión de comunicaciones | |
Tipo de cable | CAT5 (o superior) Usado con conector RJ45 modular sin blindar |
Longitud del cable | 100 m máximo |
Tipo de conexión | Directa, punto a punto |
Entorno | |
Grado de protección IP | Parte delantera: IP54 Parte trasera: IP30 |