Modules en option
Les modules en option, commandés séparément, peuvent être connectés au compteur sans équipement spécialisé.
Les modules en option sont identifiés en fonction de leur raccordement physique au bus E/S externe du compteur.
Le premier module raccordé, directement connecté au compteur, est le module A. La deuxième module, connecté au module A, est le module B. Le compteur prend en charge jusqu’à quatre modules externes :
Les modules en option sont surveillés et contrôlés par les modules ION du compteur. Les modules E/S externes sont mappés aux modules ION correspondants :
| Position physique du module en option | Mappage du module ION |
|---|---|
| Du module A au module D | Du port A au port D |
| Étiquette du connecteur du module en option | Mappage du module ION |
|---|---|
| Entrées analogiques A1 à A(n) | Module d’entrées analogiques A1 à A(n) |
| Sorties analogiques Q1 à Q(n) | Module de sorties analogiques Q1 à Q(n) |
| Entrées logiques S1 à S(n) | Module d’entrées logiques S1 à S(n) |
| Sorties logiques/relais R1 à R(n) | Module de sorties logiques R1 à R(n) |