Connexion à un appareil avec Secure ION
Utilisez le logiciel ION pour vous connecter à un appareil avec Secure ION.
Si vous utilisez ION Setup en mode réseau ou Power Monitoring Expert, configurez l’appareil pour qu’il utilise le port IP Secure ION programmé.
Conditions préalables :
Votre infrastructure informatique doit être configurée de manière à laisser passer le trafic sur le port Secure ION.
Pour vous connecter à un appareil avec Secure ION :
- Dans les propriétés de l’appareil, réglez le port IP sur le port Secure ION :
- Cliquez sur OK.
REMARQUE : Si vous vous connectez à un appareil dans ION Setup en utilisant le mode Appareil ION unique, ION Setup essaie de se connecter automatiquement au port Secure ION. Si le port défini n’est pas disponible sur votre réseau, l’appareil se connecte via ION sur TCP. Vous pouvez utiliser le logiciel ION afin de configurer les appareils pour outrepasser par forçage le processus de connexion par défaut. Pour plus d’informations, voir Configuration de la connexion et du numéro de port du protocole ION.
Concepts connexes: