Paramètres de connexion MQTT

Les paramètres de connexion MQTT définissent la manière dont l’appareil se connecte à un courtier MQTT. Spécifiez l’adresse du courtier et l’ID client pour établir la communication. Si le courtier exige une authentification, vous pouvez également fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Paramètre Valeurs Description
Adresse du courtier Nom de domaine complet (FQDN), adresse IPv4, adresse IPv6

Entrez le nom de domaine complet (FQDN) ou l’adresse IP du courtier MQTT.

Remarque : Si vous saisissez un nom de domaine complet pour Broker Address, le compteur se connecte au courtier à l’aide de son interface IPv4. Pour vous connecter à l’aide d’IPv6, entrez une adresse IPv6 dans Broker Address.

Conseil : Vous pouvez inclure un numéro de port si celui-ci diffère du port par défaut (8883), par exemple : 169.254.1.11:8884.

Identifiant client 1 à 23 caractères

Entrez un identifiant unique pour le client MQTT.

Un identifiant client valide dans Client ID :

  • Comporte 1 à 23 caractères.

  • Utilise les caractères des groupes suivants :

    • A-Z

    • a–z

    • 0-9

    • Tiret (-)

Nom d’utilisateur 1 à 255 caractères

Entrez le nom d’utilisateur pour l’authentification auprès du courtier.

Un nom d’utilisateur valide dans Username :

  • Comporte 1 à 255 caractères.

  • Utilise des caractères ASCII imprimables (0x20–0x7E).

  • Ne comporte pas d’espaces avant ou après.

Mot de passe 1 à 511 caractères

Entrez le mot de passe pour l’authentification auprès du courtier.

Remarque : Le champ Password est en lecture seule.

Un mot de passe valide dans Password :

  • Comporte 1 à 511 caractères.

  • Utilise des caractères ASCII imprimables (0x20–0x7E).

  • Ne comporte pas d’espaces avant ou après.

Le mot de passe Password est supprimé lors des mises à jour du logiciel embarqué et lors de l’application d’un modèle.

Avis

Perte de communication

Veillez à saisir à nouveau le mot de passe MQTT après avoir mis à jour le logiciel embarqué ou appliqué un modèle.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de la communication.

 

Remarque : Pour vous connecter sans authentification, laissez les champs Username et Password vides.