MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie léger conçu pour les appareils aux ressources limitées et les réseaux à faible bande passante ou à forte latence. MQTT utilise un modèle publication-abonnement, qui contribue à réduire le trafic réseau et simplifie la communication entre les appareils.

Présentation du protocole MQTT

  • Modèle publication-abonnement : Les appareils (clients) « publient » des messages sur des « rubriques ». D’autres appareils « s’abonnent » à ces rubriques pour recevoir des messages.

  • Courtier : Serveur central qui gère la distribution entre les publieurs et les abonnés.

  • Qualité de service (QoS) : MQTT prend en charge trois niveaux de transmission des messages :

    • QoS 0 : Au maximum une fois (sans confirmation).

      Remarque : Votre appareil utilise QoS 0.

    • QoS 1 : Au moins une fois (confirmation requise).

    • QoS 2 : Une seule fois (livraison garantie).

Votre compteur en tant que client MQTT

En tant que client MQTT, votre compteur peut :

  • Publier des données : Publier des données (telles que la tension, le courant ou toute autre valeur numérique) vers le courtier (QoS 0).

  • Communiquer de façon sécurisée : Le chiffrement TLS et l’authentification facultative permettent au compteur de sécuriser l’échange de données avec le courtier MQTT.

Pour plus d’informations sur le module MQTT Export, avec une description détaillée du format de la charge utile, voir Aide ION Reference.