Autorisations de dossiers et fichiers SFTP
Structure de dossier SFTP
| Dossier | Description |
|---|---|
| COMTRADE_1 à COMTRADE_3 | Afficher les fichiers COMTRADE de ces dossiers. Les utilisateurs ont accès en lecture aux fichiers. |
| documents | Ajouter n’importe quel type de fichier à ce dossier. Les utilisateurs ont un contrôle complet des fichiers. |
| IEC61850 | Ajouter un fichier de configuration CEI 61850 (CID) dans ce dossier pour activer la fonctionnalité CEI 61850. Les utilisateurs ont le contrôle complet des fichiers à la racine et ont accès en lecture aux fichiers du dossier de journal. |
| optionModuleUpg et rmdUpg | Télécharger dans ces dossiers les fichiers de mise à jour du logiciel embarqué pour l’afficheur ou les modules d’option de votre compteur. Les utilisateurs ont un contrôle complet des fichiers. |
| web | Ajouter des pages Web personnalisées au compteur en les transférant dans des sous-dossiers Web. C’est dans ce dossier que sont stockées les pages Web par défaut de l’appareil. Les utilisateurs ont un contrôle complet des fichiers. |