Cybersécurité

Votre appareil offre les caractéristiques de sécurité suivantes :

  • Possibilité d’intégration à une installation conforme à la norme CIP de la NERC. Pour plus d’informations sur les normes de fiabilité de la NERC, consultez le site North American Electric Reliability Corporation.
  • Conformité à la norme internationale de cybersécurité CEI 62443 pour les systèmes informatiques d’entreprise et les systèmes de commande et d’automatisme industriel (Industrial Automation and Control Systems, IACS). Pour plus d’informations sur la norme internationale CEI 62443, consultez le site de la Commission électrotechnique internationale.

Cette section contient des informations sur la cybersécurité de votre produit. Les administrateurs réseau, les intégrateurs de système et le personnel chargé de la mise en service, de l’exploitation, de la maintenance ou de la mise hors service d’un appareil doivent prendre connaissance des Actions recommandées pour sécuriser l’appareil dans un environnement protégé.

avertissement

RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

  • Changez les mots de passe et codes d’accès par défaut afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres et aux informations de l’appareil.
  • Désactivez les points d’accès/services et comptes par défaut non utilisés, quand c’est possible, pour réduire au minimum les voies d’entrée des attaques malveillantes.
  • Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Suivez les bonnes pratiques de cybersécurité (moindre privilège, séparation des tâches, etc.) afin de limiter le risque de communication non autorisée, de perte, de modification de données et de journaux, d’interruption des services ou de fonctionnement inattendu.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.

 

Dans cette section :