Modifier l’enregistrement des événements d’accès à l’appareil
Le journal des événements surveille les événements d’accès telles que connexions utilisateur et les verrouillages de compte.
Vous pouvez modifier les priorités par défaut des événements d’accès à l’appareil enregistrés dans le journal des événements selon vos besoins de reporting.
Pour surveiller les événements d’accès à l’appareil, consultez la section Surveillance du journal des événements.
Conditions préalables :
- Ouvrez un fichier de configuration de la sécurité dans l'assistant de sécurité ION Setup.
Pour configurer l’enregistrement des événements d’accès à l’appareil :
- Dans l’assistant de sécurité ION Setup, cliquez sur Next pour accéder à la section Select protocol lockout options :

- Cliquez sur Events. La boîte de dialogue Event Priority s’ouvre.

- Pour chaque priorité d’événement d’accès à l’appareil, définissez la valeur selon vos besoins de reporting. Le tableau suivant décrit les plages de valeurs par priorité :
- Cliquez sur OK.
- Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Continuez à configurer les paramètres de sécurité du compteur.
- Cliquez sur Finish pour envoyer vos modifications de la configuration de la sécurité à l’appareil.
| Priorité | Description | Plage de valeurs |
|---|---|---|
| None |
Non enregistré dans le journal des événements. |
0 |
| Info Only |
La valeur minimum par défaut pour l’enregistrement dans le journal des événements est de 5. Les valeurs d’événement égales ou inférieures à ce minimum ne sont pas enregistrées dans le journal des événements ni dans les enregistrements Syslog. |
1-5 |
|
Enregistré dans le journal des événements et dans les enregistrements Syslog. |
6-63 |
|
| Low |
Produit une alarme basse. Enregistré dans le journal des événements et dans les enregistrements Syslog. |
64-127 |
| Medium |
Produit une alarme moyenne. Enregistré dans le journal des événements et dans les enregistrements Syslog. |
128-191 |
| High |
Produit une alarme haute. Enregistré dans le journal des événements et dans les enregistrements Syslog. |
192-255 |
Vous pouvez également modifier les priorités des événements de cybersécurité en utilisant le mode avancé ION Setup.