Écrasement du fichier de modèle du compteur

  1. Allez sur www.se.com et recherchez le modèle de compteur correspondant à votre appareil.
  2. Téléchargez le fichier ZIP et extrayez les fichiers.
  3. Ouvrez ION Setup.
  4. Sélectionnez le compteur > cliquez sur Setup Assistant.
  5. Cliquez sur Template > Send to Meter.
  6. Cliquez sur Send.
  7. Ouvrez le dossier des fichiers extraits et sélectionnez le fichier DCF.

    Remarque : Le type de fichier FWN est également une option.

  8. Cliquez sur Open.
  9. Cliquez sur Proceed. La boîte de dialogue Template Paste Options s’affiche.
  10. Décochez toutes les cases et cliquez sur OK.
  11. Cliquez sur Yes. Le processus d’écrasement peut prendre quelques minutes.
  12. Cliquez sur OK.
  13. Cliquez sur Exit, puis sur OK.