Enregistreurs de données en rafale

Les modules Data Recorder du compteur prennent en charge l’enregistrement en rafale.

Le registre de configuration Pre-trigger Records du module Data Recorder spécifie combien d’enregistrements pré-événement seront créés pour chaque enregistrement déclenché. Le registre de configuration Post-trigger Records spécifie combien d’enregistrements post-événement seront créés pour chaque enregistrement déclenché.

Les registres Pre-trigger Records et Post-trigger Records sont mis à zéro par défaut. Pour configurer l’enregistreur de données pour l’enregistrement en rafale, vous devez régler au moins l’un de ces deux résultats sur une valeur entière positive non nulle.

Le journal de données défini pour chaque enregistrement déclenché est égal à la somme de Pre-trigger Records + Post-trigger Records + 1 (où 1 correspond à l’enregistrement effectivement réalisé lorsque l’entrée Record du module Data Recorder a été déclenchée).

Par exemple, si Pre-trigger Records est réglé sur 10 et Post-trigger Records sur 5, le nombre d’enregistrements pour chaque journal de données défini serait de 16 :

Journal de données en rafale défini  = [enregistrements avant déclenchement] + [enregistrements après déclenchement] + [enregistrement actuellement déclenché] = 10 + 5 + 1 = 16.

Lorsque l’enregistrement en rafale est activé, les registres de configuration Buffer Depth et Depth doivent être réglés sur une entier positif multiple du journal de données défini.

Utilisez la fréquence réseau pour calculer le nombre d’enregistrements nécessaires pour capturer 1 seconde de données :

  • Pour 60 Hz, total des enregistrements par seconde = 60 périodes/seconde × 2 demi-périodes = 120
  • Pour 50 Hz, total des enregistrements par seconde = 50 périodes/seconde × 2 demi-périodes = 100

Vous pouvez utiliser l’assistant de configuration Power Quality de ION Setup pour spécifier combien de secondes avant et après événements vous souhaitez capturer. ION Setup calcule automatiquement le nombre de secondes requis en fonction de vos saisies.