Conformité aux normes de qualité de l’énergie

Conformité des compteurs

Votre compteur est compatible avec les options de qualité de l’énergie suivantes :

CEI 61000-4-30

Disponible sur : Advanced et Standard

La conformité à la norme de qualité de l’énergie CEI 61000-4-30 est assurée par les modules ION, notamment : Power Quality Aggregator (agrégateur de qualité d’énergie), Harmonics Measurement (mesure des harmoniques), Disturbance Analyzer (analyseur de perturbations), Symmetrical Components (composantes symétriques), Mains Signalling Evaluation (évaluation des signaux du secteur) et Sag/Swell (creux et pointes).

Pour plus d’informations, consultez la note technique IEC 61000-4-30 compliance and ION meters, disponible sur www.se.com.

Rapports de conformité aux normes de qualité de l’énergie

Votre compteur peut mesurer et enregistrer des données de conformité selon les normes de qualité de l’énergie suivantes.

EN 50160

Disponible sur : Advanced et Standard

La structure EN 50160 comprend des modules ION tels que Flicker, Mains Signaling Evaluation, Harmonics Evaluation et Voltage Harmonics.

Avis

perte de données

Utilisez un onduleur UPS pour aider à maintenir le fonctionnement du gabarit EN 50160 pendant une panne de courant.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

Pour plus d’informations sur la norme EN 50160, consultez la note technique Power Quality: ION Meters and EN50160:2010, disponible sur www.se.com.

IEEE 519

Disponible sur : Advanced et Standard

La structure IEEE 519 comprend des modules ION tels que : Harmonics Evaluation, Harmonics Measurement et Counter.