Configuration des informations temporelles avec ION Setup

Vous pouvez configurer la date, l’heure et la synchronisation d’horloge à l’aide de ION Setup.

Remarque : Si l’appareil est installé dans un autre fuseau horaire que l’ordinateur sur lequel s’exécute, vous devez régler manuellement la date et l’heureION Setup.

Pour configurer l’heure avec ION Setup :

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
  3. Cliquez sur Clock > Timezone.
  4. Sélectionnez un paramètre et cliquez sur TimeSync pour synchroniser la date et l’heure de votre appareil avec l’ordinateur sur lequel s’exécute ION Setup.

    Remarque : Time Sync Source doit correspondre au type de connexion de l’appareil à ION Setup pour que TimeSync fonctionne.

  5. Cliquez sur l’onglet DST Settings (DST) pour modifier la date et l’heure de début de l’heure d’été du compteur, si nécessaire.
  6. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Edit. Entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
    ParamètreValeurDescription
    TimeZoneRègle le fuseau horaire selon les fuseaux horaires du système d’exploitation.

    Conseil : Vous pouvez synchroniser les réglages de l’heure d’été de l’ordinateur avec l’appareil pendant que vous modifiez ce paramètre.

    Time Sync TypeUTC ou LOCALSpécifie le format d’heure pour le message de synchronisation d’horloge.

    Le temps UTC (temps universel coordonné) équivaut à l’heure de Greenwich (GMT).

    LOCAL est l’heure locale, avec les paramètres d’heure d’été et de fuseau horaire appliqués.

    • Pour la synchronisation d’horloge SNTP/NTP et PTP, réglez Time Sync Type sur UTC.

    Time Sync SourceCOM1, ETHERNET, ETHERNET - ION, ETHERNET - DNP, ETHERNET - PTP, IRIG-BSpécifie le port de l’appareil qui accepte les messages de synchronisation d’horloge.

    Les messages de synchronisation d’horloge sur les autres ports sont ignorés.

    • Pour la synchronisation d’horloge GPS, réglez Time Sync Source sur COM1.
    • Pour la synchronisation d’horloge SNTP/NTP, réglez Time Sync Source sur ETHERNET.
    • Pour la synchronisation d’horloge ION, réglez Time Sync Source sur ETHERNET – ION.
    • Pour la synchronisation d’horloge DNP, réglez Time Sync Source sur ETHERNET – DNP.
    • Pour la synchronisation d’horloge PTP, réglez Time Sync Source sur ETHERNET – PTP.
    • Pour la synchronisation d’horloge IRIG-B, réglez Time Sync Source sur IRIG-B.
    Clock SourceInternal, COMM, Line FreqSpécifier la source pour l’horloge :

    • Internal : l’horloge interne du compteur.
    • COMM : port de communication du compteur (utilisé par la source de synchronisation d’horloge IRIG-B, GPS ou ETHERNET – PTP).
    • Line Freq : la fréquence du réseau électrique mesuré est utilisée comme source d’horloge.

    DST OffsetNumeric Bounded Format/Elapsed Interval FormatSpécifie l’avancement de l’horloge affichée lorsque l’heure d’été entre en vigueur. La valeur zéro désactive cette fonction et l’horloge ne s’ajuste pas à l’heure d’été.
    Start of the WeekMonday-SundaySpécifie le jour de début de la semaine pour les tendances et les prévisions.

    Remarque : Si vous changez le jour de début de la semaine, toutes les données de tendance et de prévision seront effacées.

    Disponible sur : Advanced et Standard

  7. (Facultatif) Pour la synchronisation d’horloge SNTP/NTP, vous devez également entrer les informations suivantes sous Communications > Advanced Ethernet > NTP:
    ParamètreValeurDescription
    Enable NTP Time SyncNTP, SNTP, NoNTP : sélectionne la synchronisation d’horloge NTP.

    SNTP : sélectionne la synchronisation d’horloge SNTP.

    No : ni la synchronisation NTP ni la synchronisation SNTP n’est utilisée.

    NTP Time Sync IntervalValeur numérique ou valeur d’intervalle écouléSpécifie la fréquence de synchronisation du compteur sur SNTP.

    Remarque : Ce paramètre n’est pas utilisé pour NTP.

    Event Logging Threshold (NTP et PTP uniquement)0,000001 à 1,000000Spécifie la différence de temps minimum (en secondes) pour qu’une synchronisation d’horloge soit enregistrée comme événement.

    Vous devez configurer ce paramètre pour éviter de saturer le journal d’événements avec des événements de synchronisation d’horloge.

    NTP ServerAdresse IP du serveur ou nom de domaineSpécifie l’adresse IP (ou un nom de domaine complet si le DNS est actif) du serveur SNTP ou NTP.
  8. (Facultatif) Pour la synchronisation d’horloge GPS par communication série, vous devez également entrer les informations suivantes sous Communications > Serial :
    ParamètreDescription
    ProtocolSélectionnez le paramètre GPS correspondant à votre récepteur GPS.
    Baud rateLa vitesse de transmission recommandée pour la synchronisation d’horloge par GPS est de 19 200 bit/s.
    Serial portLe paramètre de bits d’arrêt / parité recommandé pour la synchronisation d’horloge par GPS est 8N1.