Redémarrage du compteur à l’aide de l’afficheur

Vous pouvez redémarrer votre appareil à l’aide de l’écran pour vous aider à résoudre les problèmes.

Remarque : L’appareil sera indisponible pendant le redémarrage.

Conditions préalables :

  • Utilisateur disposant d’un accès à la configuration de sécurité.

Effectuer un redémarrage à l’aide de l’écran

avertissement

Risque lors d’utilisations non prévues

N’utilisez pas ce compteur pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
Notez qu’un changement d’état inattendu des sorties logiques peut se produire si l’alimentation du compteur est interrompue ou après une mise à niveau du logiciel embarqué ou du modèle du compteur.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves voire mortelles.

 

Pour effectuer un redémarrage à l’aide de l’écran :

  1. Ouvrez Menu config.

    Conseil : Pour ouvrir le menu de configuration, sélectionnez , puis faites défiler jusqu’à Menu config.

  2. Faites défiler jusqu’à Redémarrage du compteur, puis sélectionnez .

  3. Si vous y êtes invité, entrez les identifiants de l’appareil, puis sélectionnez OK.

  4. Sélectionnez pour confirmer le Redémarrage du compteur.

Vérification du redémarrage du compteur

Après avoir effectué un redémarrage du compteur, vérifiez que le compteur a bien redémarré en recherchant l’événement de redémarrage du compteur enregistré.

Pour rechercher un événement de redémarrage du compteur enregistré à l’aide de l’écran :

  1. Sélectionnez .

  2. Utilisez les boutons de navigation pour faire défiler jusqu’à Journal, puis sélectionnez .

  3. Sélectionnez le dernier événement, puis sélectionnez .

    Conseil : Le premier événement de la liste est le plus récent.

  4. Vérifiez que les détails de l’événement comprennent :

    • Date

    • Heure

    • Source : Panneau avant

    • Événement : Redémarrage du compteur

      Remarque : La date et l’heure indiquées dans les détails de l’événement doivent correspondre au moment où vous avez redémarré le compteur.