Informations supplémentaires
La documentation la plus récente concernant votre compteur est disponible en téléchargement sur www.se.com. La documentation disponible comprend les titres suivants :
Manuels d'installation
Ce document est fourni avec chaque compteur. Il décrit la procédure de montage, de câblage et la configuration de base de l’appareil. Il existe un manuel d’installation spécifique pour les versions à socle ou de tableau du compteur.
Manuel d’installation de l’extension E/S
Ce document décrit le module d’E/S externes en option permettant d’augmenter le nombre des ports d’E/S logiques et de sorties analogiques du compteur.
Documents d’options produit
Ces documents contiennent des informations spécifiques aux différentes options de produits que vous pouvez commander pour le compteur. Ils sont généralement fournis avec le produit.
Aide en ligne de ION Setup
L’aide en ligne de ION Setup fournit des informations approfondies sur l’installation, la configuration et la sécurisation de ION Setup. Vous y trouverez des instructions d’utilisation de Setup Assistant pour configurer les compteurs.
ION Reference
Le document ION Reference décrit l’architecture ION et fournit des descriptions détaillées de tous les modules de tous les compteurs ION Setup.
Aide en ligne de Power Monitoring Expert
L’aide en ligne de Power Monitoring Expert fournit des informations et des instructions sur l’utilisation des composants de Power Monitoring Expert.
Mises à jour du logiciel et du logiciel embarqué
Vous pouvez télécharger les mises à jour du logiciel et du logiciel embarqué à partir de www.se.com.
Notes techniques
Les notes techniques telles que la note technique EN 50160 peuvent être téléchargées de notre site Web. Elles fournissent des instructions relatives aux caractéristiques du compteur et à la création de configurations personnalisées.
Documents de protocole
Chaque document de protocole offre des informations décrivant l’interaction du produit avec un protocole, tel que DNP 3.0, DLMS, Modicon Modbus, CEI 61850 et MV-90.
ION device template reference
Ce document énumère les modules ION par défaut et leur configuration par défaut dans le modèle d’expédition pour les versions les plus récentes du logiciel embarqué des compteurs ION.