Introduction

Les compteurs PowerLogic™ ION8650 assurent un comptage de facturation haute précision avec mesures efficaces vraies de la tension, du courant, de la puissance et de l’énergie, ainsi que des capacités E/S étendues, un enregistrement exhaustif des données et des fonctions avancées de mesure de la qualité de l’énergie et de vérification de conformité. Chaque compteur est fourni avec un vaste éventail d’écrans de données et de mesures préconfigurés. Vous pouvez les mettre en service avec leur configuration par défaut après avoir effectué la configuration de base. Vous pouvez également personnaliser le compteur selon vos besoins particuliers.

Les compteurs ION8650 offrent tous les outils nécessaires à la gestion des contrats d’approvisionnement complexes avec clauses de qualité de l’énergie. Grâce à l’interface Internet et aux nombreux canaux et protocoles de communication standard, notamment MV-90 et CEI 61850, vous pouvez également intégrer les compteurs à des solutions de gestion de l’énergie telles que EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (anciennement ION Enterprise), à des systèmes SCADA ou d’automatisation et à des systèmes de facturation.

Dans cette section :