Modèles et logiciel embarqué
Le compteur est livré préconfiguré avec un modèle par défaut. Ce modèle contient différents gabarits qui contrôlent les fonctions de mesure et d’analyse. Les modèles et gabarits peuvent être utilisés tels quels, sans autre configuration. Ils peuvent également être personnalisés, reconfigurés et dupliqués d’un compteur à l’autre.
Pour plus d’informations sur les modèles, les gabarits et les modules ION, reportez-vous à la documentation ION Reference.
Le logiciel embarqué est le système d’exploitation de votre compteur. Lorsqu’un nouveau logiciel embarqué est disponible pour votre compteur, il suffit de le mettre à niveau vers cette version pour installer les dernières fonctions.
Dans cette section :