Configuration de base
Ce chapitre explique comme procéder aux configurations de base depuis le panneau avant, Power Monitoring Expert ou ION Setup.
La configuration de base du compteur s’effectue par le biais du module Power Meter. Le module Power Meter constitue la liaison principale entre les mesures du réseau électrique et les autres modules ION de l’appareil. Ce module renvoie les valeurs pour toutes les mesures de tension, de courant et de puissance. Les registres de configuration du module Power Meter fournissent des informations détaillées sur le réseau électrique surveillé.
La configuration de base du compteur est généralement effectuée lors de la mise en service initiale ; l’appareil ne peut fonctionner correctement tant que le mode volts et les rapports de TP et de TC n’ont pas été définis. Une fois la configuration de base effectuée, le compteur est prêt à fonctionner correctement et il n’est généralement pas nécessaire d’apporter d’autres modifications à la configuration de base.
D’autres paramètres avancés peuvent être configurés, le cas échéant. Reportez-vous à la description du module Power Meter dans ION Reference pour plus d’informations.
Dans cette section :