Méthodes de plombage inviolable
Les sections suivantes décrivent les méthodes de plombage inviolable utilisées par l’option compteur de facturation ION8650.
Plombage de l’interrupteur de réinitialisation des valeurs moyennes
L’interrupteur de réinitialisation des valeurs moyennes situé sur le panneau avant peut être protégé par un fil de plombage ou un cadenas inséré latéralement dans l’interrupteur. Il n’est pas nécessaire de briser ce plombage pour déposer le couvercle du compteur.
Plombages de socle
Vous pouvez également verrouiller le compteur sur son socle à l’aide d’un anneau de plombage standard de type ANSI C12.7. Pour déposer le couvercle de boîtier, vous devrez d’abord retirer l’anneau de plombage. Certains anneaux de plombage pour socle peuvent être combinés avec un fil de plombage.
Plombages pour couvercle/boîtier
Pour les modèles à socle, le couvercle du compteur est fixé en usine à la plaque arrière avec un plombage de type T. Dans certaines configurations, après l’installation initiale, ce plombage ne sera accessible qu’une fois l’appareil déposé du socle.
Pour les modèles pour tableau de distribution, le boîtier extérieur peut être protégé par un fil de plombage ou un cadenas inséré latéralement dans le trou de plombage.
Dans certains pays, le compteur n’est plus considéré comme certifié pour la facturation si les plombages inviolables sont brisés.
AVIS
PERTE DE CONFORMITÉ
Après avoir retiré les plombages inviolables, vous devez refaire homologuer votre compteur de facturation par les autorités compétentes.
Le non-respect de ces instructions annulerait la conformité de votre compteur pour la facturation.
|
A |
Socle |
|
B |
Anneau de plombage du socle |
|
C |
Couvercle de boîtier |
|
D |
Plombage de type T pour couvercle de boîtier |
|
E |
Plombage de l’interrupteur de réinitialisation des valeurs moyennes |
|
F |
Point d’étanchéité sur le boîtier extérieur |