Niveau de sécurité standard
Le niveau de sécurité standard est activé par défaut sur le compteur ; toutes les fonctions de configuration sont protégées par mot de passe.
- Lorsque vous tentez de modifier la configuration à l’aide du panneau avant, le compteur vous demande de fournir votre mot de passe avant d’accepter les modifications. Il ne sera pas nécessaire d’entrer de nouveau le mot de passe pour les modifications suivantes. Si toutefois vous n’effectuez aucune autre modification pendant cinq minutes d’affilée, le compteur sort du mode de configuration ; pour effectuer d’autres modifications, vous devez entrer à nouveau dans le menu Setup et fournir le mot de passe valide du compteur.
Si vous tentez de modifier la configuration via un logiciel ION Setup ou Power Monitoring Expert, le compteur demande votre mot de passe (en plus du mot de passe d’accès au logiciel).
Après avoir saisi le mot de passe correct et confirmé les modifications, la nouvelle configuration entre en vigueur sur le compteur.
Rubriques connexes :
Mise en place d’une sécurité standard ou avancée