Écrasement des registres de module de communication
Pour écraser les registres de module de communication :
- Ouvrez ION Setup.
- Faites Ctrl + clic sur le compteur pour le sélectionner. Cela fait passer ION Setup en mode avancé.
- Double-cliquez sur le dossier Comm Modules folder > Ethernet > Setup Registers.
- Sélectionnez les registres de configuration de l’infrastructure réseau et cliquez sur Edit, puis entrez les valeurs de votre choix. Certains registres comprennent :
- Adresse IP
- Masque IP
- Passerelle IP
- DNS primaire
- DNS secondaire
- Tous les serveurs
- Tous les numéros de port
REMARQUE : Les valeurs IP peuvent être remplacées par du texte.
- Cliquez sur Send.