Écrasement du fichier de modèle du compteur
Pour écraser le fichier de modèle de compteur :
- Allez sur www.se.com et recherchez le modèle de compteur correspondant à votre appareil.
- Téléchargez le fichier ZIP et extrayez les fichiers.
- Ouvrez ION Setup.
- Sélectionnez le compteur, puis cliquez sur Setup Assistant.
- Cliquez sur Template > Send to Meter.
- Cliquez sur Send.
- Ouvrez le dossier des fichiers extraits et sélectionnez le fichier DCF.
- Cliquez sur Open.
- Cliquez sur Proceed. La boîte de dialogue Template Paste Options s’affiche.
- Décochez toutes les cases et cliquez sur OK.
- Cliquez sur Yes. Le processus d’écrasement peut prendre quelques minutes.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Exit, puis sur OK.
REMARQUE : Le type de fichier FWN est également une option.