Contrôle du protocole Ethernet
La fonction de contrôle du protocole Ethernet permet d'activer, de désactiver ou de changer le numéro de port pour les protocoles Ethernet pris en charge par le compteur.
Si vous êtes connecté à votre appareil par Ethernet et que vous modifiez les paramètres de configuration Ethernet sans avoir activé d’autre méthode de configuration, vous risquez de perdre la communication avec votre appareil et de le rendre inutilisable. Dans ce cas, il faudra réinitialiser l'appareil à la configuration d'usine ; cette réinitialisation rétablira tous les réglages par défaut et effacera toutes les données enregistrées.
AVIS
perte de données
Vous devez maintenir un accès suffisant pour communiquer avec l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
REMARQUE : Le numéro de port du protocole n'est pas forcément configurable pour tous les protocoles.
Avec le panneau avant
Vous ne pouvez passer par le panneau avant pour changer les numéros de port Ethernet attribués.
Avec ION Setup
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide d’ION Setup pour plus d’instructions.
- Sélectionnez Communications > Advanced Ethernet puis cliquez sur l’onglet Protocols.
- Sélectionnez un protocole dans la liste et cliquez sur Edit.
- Cochez la case Enabled pour activer le port.
- Sélectionnez un numéro de port dans la liste déroulante ou cliquez dans le champ Port Number et saisissez le numéro. Les connexions existantes ne sont pas affectées par la modification, mais les nouvelles connexions doivent respecter les paramètres les plus récents du compteur.
- Cliquez sur OK. Si ce numéro de port est déjà attribué, ION Setup affiche un message indiquant que le port est déjà utilisé par un autre protocole.
REMARQUE : Le port CEI 61850 est activé lorsque vous chargez un fichier CID valide sur le compteur. Le port est désactivé lorsque vous retirez le fichier CID.
REMARQUE : Le port EtherGate est activé si le port série applicable est réglé sur EtherGate. Si le port série est réglé sur un autre protocole, le port EtherGate est fermé.
Ports Ethernet par défaut
| Protocole | Port par défaut |
|---|---|
|
ION |
7700 |
|
DNP |
20000 |
|
DLMS |
4059 |
|
Modbus TCP |
502 |
|
Modbus RTU sur Ethernet |
7701 |
|
EtherGate (COM1) |
7801 |
|
EtherGate (COM4) |
7802 |
|
SFTP/SSH |
22 |
|
SNTP |
161 |
|
NTP |
123 |
|
CEI 61850 |
102 |
|
HTTP |
80 |