Vue d’ensemble des protocoles tiers

Le compteur prend en charge les protocoles DNP 3.0, DLMS, Modbus RTU, Modbus/TCP et CEI 61850.

La plupart des modules Modbus, CEI 61850 et DNP qui envoient des données du compteur au moyen de ces protocoles sont configurés en usine et n’exigent qu’un paramétrage de base, par exemple pour configurer les communications.

  • Votre compteur est préconfiguré pour envoyer des données Modbus, c’est-à-dire fonctionner en mode Modbus esclave. Pour qu’il puisse recevoir des données, c’est-à-dire fonctionner en mode Modbus maître, vous devez activer le gabarit adéquat.
  • Le compteur est également préconfiguré pour envoyer des données DNP 3.0 à une unité DNP maître.
  • Vous devez utiliser un outil de configuration CEI 61850 et un fichier ICD pour configurer les aspects CEI 61850 de votre compteur, à l’exception des valeurs E/S et de données supplémentaires, qui doivent être effectuées dans ION Setup.

REMARQUE : La modification des gabarits de protocole tiers par défaut et la création de nouveaux gabarits de réception de données sont des procédures de niveau avancé qui exigent une bonne connaissance du protocole ainsi que du fonctionnement interne du compteur. Reportez-vous aux descriptions des modules DNP, CEI 61850 et Modbus dans la documentation ION Reference. Reportez-vous aux documents Multiport DNP 3.0 and ION Technology, DNP 3.0 Device Profile, IEC 61850 and ION Technology et Modbus and ION Technology pour de plus amples informations sur ces protocoles.

Configuration des protocoles de communication

Pour utiliser la préconfiguration des protocoles Modbus slave ou DNP, vous devez d’abord spécifier le protocole de communication à utiliser sur le port applicable. Par défaut, tous les ports sont configurés pour le protocole ION. Sélectionnez le protocole tiers que vous souhaitez utiliser dans la liste des protocoles disponibles pour le port de communication que vous configurez. Voir Communications pour les instructions. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un canal de communication pour CEI 61850, mais votre compteur doit être équipé d’une connexion Ethernet.

REMARQUE : Le protocole Modbus RTU est disponible sur chacun des ports du compteur et peut être utilisé sur plusieurs ports simultanément. La connexion Ethernet en option du compteur offre le protocole Modbus TCP. Le protocole DNP 3.00 peut quant à lui être utilisé sur trois ports simultanément.