Configuration des valeurs moyennes
Utilisez Power Monitoring Expert ou ION Setup pour modifier les paramètres de valeurs moyennes.
Avec le panneau avant
Les paramètres des valeurs moyennes ne peuvent pas être modifiés à partir du panneau avant.
Avec ION Setup
L’écran Demand de l’assistant Setup Assistant vous permet de configurer les valeurs moyennes par intervalle tournant (fenêtre glissante). Cet écran offre également deux registres pour configurer les valeurs moyennes par fenêtre glissante lorsque le compteur est en mode TEST.
Dans ION Setup :
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide d’ION Setup pour plus d’instructions.
- Sélectionnez l’écran Demand.
- Sélectionnez un registre, puis cliquez sur Edit pour le configurer.
Avec Designer
Ouvrez le compteur dans Designer et localisez le gabarit Demand Setup. Cliquez sur Demand Setup pour accéder aux modules Sliding Window Demand. Cliquez avec le bouton droit sur le module à modifier.
Paramètres du module Sliding Window Demand
Le tableau suivant décrit les paramètres de calcul des valeurs moyennes par fenêtre glissante. Vous trouverez dans la documentation en ligne ION Reference de plus amples informations sur le module Sliding Window Demand.
| Registre de configuration | Fonction | Par défaut |
|---|---|---|
| Sub Intvl | Durée, en secondes, du sous-intervalle de calcul des valeurs moyennes par fenêtre glissante. | 900 |
| #SubIntvls | Nombre de sous-intervalles compris dans la fenêtre glissante. | 1 |
| Pred Resp | Vitesse de calcul des valeurs moyennes prévues (Predicted Demand). Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus la prédiction est rapide ; un réglage entre 70 et 99 est recommandé. | 70 |
| Update Rate | Il définit la fréquence de mise à jour du registre de sortie SWinDemand. | Il varie en fonction du module |
Configuration de la réinitialisation du délai de verrouillage des valeurs moyennes
Le délai de verrouillage des valeurs moyennes définit l’intervalle minimal entre deux réinitialisations consécutives des valeurs moyennes. Le compteur ignorera toute tentative de réinitialisation en dehors du délai de verrouillage. Le délai de verrouillage des valeurs moyennes par défaut est 25 jours (2 160 000 secondes).
Avec le panneau avant
- Appuyez sur ALT/ENTER pendant quelques instants pour afficher le menu SETUP.
- Servez-vous des boutons Haut et Bas pour mettre DISPLAY SETUP en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ALT/ENTER.
- Servez-vous des boutons Haut et Bas pour mettre DMD LOCK TO en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ALT/ENTER.
- Servez-vous des boutons Haut et Bas pour saisir un délai de verrouillage des valeurs moyennes en secondes. Appuyez sur ALT/ENTER pour appliquer la valeur.
Avec ION Setup
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide de ION Setup pour les instructions
- Choisissez l’écran Demand, puis cliquez sur l’onglet Rolling Block.
- Sélectionnez Demand Lockout, puis cliquez sur Edit. Saisissez un délai de verrouillage des valeurs moyennes en jours (sous forme d’intervalle) ou en secondes (sous forme numérique contrainte). Cliquez sur OK.