Valeur moyenne

Les valeurs moyennes (demand) mesurent la consommation électrique moyenne pendant un intervalle de temps fixe. La valeur moyenne maximale est la valeur moyenne la plus élevée qui est enregistrée sur la période de facturation.

Les valeurs moyennes sont calculées au moyen des modules Sliding Window Demand. Ces modules sont configurés pour calculer la moyenne des valeurs moyennes du courant et les valeurs moyennes kW, kvar et kVA. Les registres de configuration de ces modules définissent des intervalles de calcul des valeurs moyennes, qui déterminent à leur tour la « sensibilité » du module.

Le compteur est pourvu d’un gabarit de valeurs moyennes par défaut approprié pour la plupart des applications pour distributeurs d’énergie. Cependant, vous pouvez le personnaliser le cas échéant pour une application particulière.

Dans cette section, vous trouverez des explications pour configurer et afficher les valeurs moyennes sur votre compteur.

 

Dans cette section :