Calcul de valeur moyenne par fenêtre glissante
Le calcul des valeurs moyennes par fenêtre glissante est également appelé calcul par intervalle tournant (Rolling Block). Pour calculer les valeurs moyennes par fenêtre glissante, le compteur utilise la technique de moyennage par fenêtre glissante (ou intervalle tournant), qui consiste à diviser l’intervalle de calcul de puissance moyenne en sous-intervalles.
Les valeurs moyennes sont calculées électroniquement d’après le niveau de charge moyen sur la série de sous-intervalles la plus récente. Cette méthode permet des temps de réponse plus courts que le calcul par intervalle fixe.
Le compteur utilise le module Sliding Window Demand pour calculer les valeurs moyennes par fenêtre glissante.