Entrées/Sorties

Les entrées et sorties internes du ION8650 se prêtent à différentes applications.

Par exemple, vous pouvez utiliser une entrée logique de type A pour surveiller un disjoncteur et en compter le nombre de déclenchements. Lorsque le nombre de déclenchements maximum est atteint, vous pouvez programmer la sortie logique pour allumer un voyant à côté du disjoncteur de façon à alerter le personnel. La sortie logique de type C peut également servir à envoyer des impulsions à l’équipement d’un système tiers.

REMARQUE : La carte de notification des pannes Ethernet utilise le même logement physique que la carte E/S optionnelle. Vous ne pouvez donc pas avoir à la fois une carte E/S optionnelle et la notification des pannes sur le même compteur.

Dans cette section, vous trouverez des informations sur les différentes entrées et sorties (E/S) logiques ou analogiques disponibles sur le compteur.

Consultez le Manuel d’installation du ION8650 au sujet du câblage des entrées/sorties et pour les spécifications d’E/S générales du compteur.

 

Dans cette section :