Impulsions d’énergie

Le compteur utilise les modules pulseur d’étalonnage et pulseur pour les impulsions d’énergie.

  • Module Calibration Pulser – Le module Calibration Pulser est un pulseur d’énergie haute précision utilisé pour vérifier l’étalonnage des compteurs de facturation. Ce type de module sert d’intermédiaire entre les sorties de puissance (kW, kvar ou kVA) du module Power Meter et le canal de sortie matériel d’un appareil. Consultez la note technique PowerLogic ION8650 – Vérification de la précision pour obtenir des instructions sur la vérification de la précision de votre compteur. Par défaut, deux modules Calibration Pulser sont configurés et associés aux LED du panneau avant.
  • Module Pulser – Le module Pulser sert d’intermédiaire entre les registres de sortie à impulsions des autres modules (qu’il accepte en tant qu’entrées à impulsions) et un canal de sortie matériel sur l’appareil. Ces modules peuvent émettre des impulsions ou des transitions d’impulsions vers n’importe quel canal de sortie matériel.

Vous trouverez dans la documentation en ligne ION Reference de plus amples informations sur ces modules.

Ce chapitre explique comment configurer les impulsions d’énergie sur votre compteur.

 

Dans cette section :