Enregistrement d’événements
Les événements générés par les différents modules ION du compteur sont classés par ordre de priorité et organisés en groupes. Il est ainsi plus facile de personnaliser l’enregistrement. Chaque événement se voit attribuer un numéro de groupe de priorité correspondant au type et à la gravité.
Groupes de priorité des événements
Certains groupes d’événements portent un numéro de priorité préconfiguré, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez définir vos propres numéros de priorité pour certains modules. Les événements de priorité 128 à 191 apparaissent dans l’afficheur d’événements général du composant Vista du logiciel Power Monitoring Expert. Les événements de priorité 192 à 255 sont également consignés et déclenchent un signal sonore ainsi que le clignotement de la fenêtre. Vous pouvez personnaliser ces réponses pour afficher des messages ou émettre des commandes netsend, par exemple.
|
Groupe d’événements |
Description |
Numéro de priorité |
|
Reset |
Réinitialisation ou resynchronisation d’un module. |
5 |
|
Setup Change |
Modification de la configuration d’un module (ex. registres de configuration, étiquettes, entrées). |
10 |
|
Input Register Change |
Changement de valeur de l’entrée d’un module (modules opérateur And/Or, par exemple). |
15 |
|
I/O State Change |
Changement d’état E/S (fermeture d’un relais, par exemple). |
20 |
|
Information |
Informations importantes pour l’utilisateur générées par un module. |
25 |
|
Warning |
Avertissement généré par un module. |
30 |
|
Événement EN50160 (ION8650A et ION8650B uniquement) |
Augmentation du compteur des événements EN 50160 (N1 ou N2). |
50 |
|
Loss of Potential |
Une chute de tension s’est produite |
128 |
|
Error Detected |
Une erreur a été détectée |
255 |
|
Setpoint |
Activation ou désactivation d’une condition définie par un seuil (le module creux/pointes détecte une perturbation, par exemple). |
Programmable dans le module |
Le module contrôleur du journal des événements permet de déterminer une priorité plancher pour l’enregistrement. Les événements dont le niveau de priorité est supérieur au niveau plancher sont consignés, les événements de priorité inférieure sont ignorés. Pour plus d’informations, reportez-vous aux descriptions des différents modules et du module Event Log Controller dans la documentation en ligne ION Reference.
Événements externes au module
Certains événements ne sont pas générés par un module ION. De tels événements sont donc appelés « externes », bien qu’ils soient générés de façon interne par le compteur lui-même. Les niveaux de priorité attribués à ces événements sont indiqués ci-dessous.
|
Groupe d’événements |
Description |
Numéro de priorité |
|
Warning |
Initialisation en usine. |
30 |
|
Mise à niveau du logiciel embarqué ou de la mémoire. |
||
|
Mise sous/hors tension du compteur. |
||
|
Perte ou rétablissement de la communication avec le modem interne. |
||
|
Pile faible. |
||
|
Blocage d’un terminal série |
||
|
Activation ou désactivation de la sécurité. |
||
|
Failure |
Échec de l’allocation de mémoire via les communications |
255 |
Événements déclenchés par l'utilisateur
Lorsqu'un utilisateur déclenche un événement, par exemple une réinitialisation, une tentative réussie ou infructueuse de connexion, ou encore un verrouillage utilisateur ou une modification de la configuration, le journal des événements affiche le nom de l'utilisateur associé à l'événement. Pour les événements générés sous la sécurité de base via le panneau avant, le nom d'utilisateur est toujours USER0. Les événements créés en mode sécurité avancée via le panneau avant sont associés au nom d'utilisateur enregistré sur le compteur (USER1 à USER50).
Affichage des événements
Voici les différents moyens d’afficher les événements :
|
Application |
Menu/écran |
Navigation |
|
Face Avant |
Journal des événements (Event Log) |
Mode ALT |
|
ION Setup |
Journal des événements (Event Log) |
Setup Assistant > Reports > Event Log (Assistant de configuration > Rapports > Journal des événements) |
|
Vista |
Meter Events |
Volts/Amps > Meter Events (Volts/Ampères > Événements de compteur) |