Événements
Le compteur ION8650 offre des fonctions puissantes d’enregistrement des données et des événements. Les journaux de données et d’événements enregistrés par le compteur sont stockés en interne avec différents niveaux de priorité. Ces données sont extraites à intervalle régulier par le logiciel Power Monitoring Expert, ou une autre application tierce.
Si vous utilisez Power Monitoring Expert, toutes les données provenant du réseau sont stockées dans une base de données ODBC. Les informations contenues dans cette base de données peuvent être affichées et analysées dans des composants de Power Monitoring Expert tels que Vista pour l’affichage ou Web Reporter pour l’organisation et la présentation des données.
Dans cette section :