Qualité de l’énergie

Ce chapitre explique comment configurer les fonctions de qualité de l’énergie du compteur.

REMARQUE : Pour assurer la précision du compteur :

Votre compteur doit être alimenté par une tension adéquate. Pour les applications exigeant une alimentation de qualité qui sont alimentées avec une tension de ligne inadéquate, il est recommandé d’alimenter le compteur par une alimentation électrique auxiliaire.

Votre compteur doit être correctement relié à la prise de terre de protection, car une mise à la terre insuffisante du compteur peut amoindrir la précision du compteur.

 

Dans cette section :