Activation du mode TEST
Mettez le compteur en mode TEST à l’aide du panneau avant, de ION Setup ou de Vista. Lorsque le compteur passe en mode TEST, un écran spécial s’affiche sur le panneau avant.
Avec le panneau avant
Le bouton de mode TEST du compteur est situé sous le couvercle de boîtier. Vous devez retirer le couvercle du compteur pour accéder au bouton. Reportez-vous au Manuel d’installation du ION8650 pour les instructions et les mesures de sécurité.
danger
Risque d’électrocution
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) et veillez à ne jamais toucher les contacteurs de levier du compteur lorsque vous accédez aux boutons en face avant d’un compteur de tableau.
Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.
Après avoir retiré le couvercle, appuyez sur le bouton de mode TEST.
REMARQUE : Si votre compteur est équipé du verrouillage matériel, seuls les paramètres de communication de base peuvent être modifiés en mode NORM. Sur un compteur à verrouillage matériel, vous devez entrer en mode TEST pour modifier les autres paramètres Voir pour plus d’informations.
Avec ION Setup
REMARQUE : Il n’est pas possible de placer un compteur à verrouillage matériel en mode TEST à l’aide de ION Setup. Vous devez mettre le compteur en mode TEST via le panneau avant.
Voir Avec le panneau avant ci-dessus.
Dans ION Setup :
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide de ION Setup pour plus d’instructions.
- Cliquez sur Verification.
- Sélectionnez Security Mode dans l’onglet Verification, puis cliquez sur Edit. Entrez le mot de passe du compteur lorsque vous y êtes invité. Une boîte de dialogue s’affiche pour signaler l’entrée en mode TEST. Cliquez sur OK.
L’écran de mode TEST apparaît et affiche les valeurs de test.
- Cliquez sur les différents onglets pour effectuer les opérations de test. Reportez-vous à l’aide en ligne ION Setup pour plus d’informations.
- Cliquez sur Scaling dans l’onglet Energy si vous souhaitez appliquer la mise à l’échelle TP/TC aux valeurs affichées en mode Test. La valeur par défaut est OFF (pas de mise à l’échelle).
- Cliquez sur Loss Mode dans l’onglet Volts, Amps and Power, si vous souhaitez appliquer une compensation des pertes de transformateur que vous avez configurée aux valeurs en mode TEST.
- Cliquez sur Close. Une boîte de dialogue s’affiche pour signaler le retour au mode Normal.
Avec Vista
REMARQUE : Il n’est pas possible de placer un compteur à verrouillage matériel en mode TEST à l’aide de Power Monitoring Expert. Vous devez mettre le compteur en mode TEST via le panneau avant. Voir Avec le panneau avant ci-dessus.
- Ouvrez le compteur dans Vista.
- Sélectionnez l’onglet Setup/Diagnostics, puis cliquez sur General Setup.
- Sélectionnez l’option TEST Mode dans Meter Mode. Vous êtes alors invité à saisir votre mot de passe utilisateur Power Monitoring Expert. Si la sécurité est activée sur le compteur, vous devez également entrer le mot de passe du compteur. Pour plus d’informations, voir la section Vista de l’aide Power Monitoring Expert.