Seuils
Le module Relative Setpoint offre un large éventail de fonctions de commande non critique, de protection secondaire et d’analyse en vous permettant de déclencher des actions en réponse à certaines conditions. Ces fonctions sont particulièrement utiles pour déclencher des actions lorsqu’un écart est constaté entre une valeur donnée (par exemple, les kW sur la phase A) et une valeur de référence (par exemple, les valeurs moyennes en kW sur les trois phases). Les sorties de ce module permettent de contrôler les valeurs moyennes sur les équipements du réseau et autres applications reposant sur les variations d’un seuil par rapport à une valeur de référence. Vous trouverez dans la documentation en ligne ION Reference de plus amples informations sur le module Relative Setpoint.
avertissement
Risque lors d’utilisations non prévues
| ● | N’utilisez pas ce compteur pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande. |
| ● | Notez qu’un changement d’état inattendu des sorties logiques peut se produire si l’alimentation du compteur est interrompue ou après une mise à niveau du logiciel embarqué ou du modèle du compteur. |
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages à l’équipement.
Dans
Dans cette section :