Módulos opcionales

Los módulos opcionales se solicitan por separado y pueden conectarse a la central de medida sin necesidad de utilizar equipos específicos.

Los módulos opcionales se identifican en función de la conexión física con el bus de E/S externo de la central de medida.

El primer módulo conectado, vinculado directamente con la central de medida, es el módulo A. El segundo módulo, vinculado con el módulo A, es el módulo B. La central de medida admite hasta cuatro módulos externos:

Los módulos ION de la central de medida supervisan y controlan los módulos opcionales. Los módulos de E/S externos se asignan con los módulos ION correspondientes:

Posición física de los módulos opcionales Asignación de módulos ION
Módulo A a Módulo D Puerto A a Puerto D
Etiqueta del conector de terminal de módulos opcionales Asignación de módulos ION
Entradas analógicas A1 a A(n) Módulo de entradas analógicas A1 a A(n)
Salidas analógicas Q1 a Q(n) Módulo de salidas analógicas Q1 a Q(n)
Entradas digitales S1 a S(n) Módulo de entradas digitales S1 a S(n)
Salidas digitales/de relé R1 a R(n) Módulo de salida digital R1 a R(n)