Ajustes de BACnet/IP

Parámetro Valores Descripción
Ajustes de ID del dispositivo    
ID del dispositivo

0–4194302

Nota: Aunque el ID del dispositivo puede establecerse en 4194303, este valor solo se utilizarse para indicar que el dispositivo BACnet no está inicializado, deshabilitado o no se utiliza.

Especifica el número de instancia del objeto de dispositivo BACnet (utilizado para la propiedad Object_Identifier). El valor predeterminado de ID del dispositivo son los últimos cinco dígitos de la dirección MAC (hexadecimal) convertidos a decimales.

Se recomienda modificar el valor predeterminado de ID del dispositivo para reducir el riesgo de que un atacante obtenga información del dispositivo.

Consejo: El ID del dispositivo deberá ser exclusivo dentro de su red BACnet/IP.

Ajustes de modo de dispositivo    
Modo de dispositivo Normal, Externo

Define el comportamiento del dispositivo como dispositivo BACnet:

  • Normal: Su dispositivo se comunicará a través de la red BACnet sin necesidad de registrarse en un dispositivo de transmisión BACnet (BBMD).

  • Externo: Su dispositivo se registrará como dispositivo externo en la red BACnet. Las solicitudes de registro se envían al BBDM, definido por Dirección BBMD.

Dirección BBMD Dirección IPv4

Especifica la dirección IPv4 del BBDM con la que el dispositivo se registra como dispositivo externo.

Si no conoce la dirección del BBMD, póngase en contacto con el administrador de la red local.

Puerto 1 – 65535 Especifica el puerto UDP del BBMD al que se envían las solicitudes de registro. Si este campo se deja vacío, se utiliza el número de puerto predeterminado (47808).
Ajustes de Object_Name    
Nombre de dispositivo Ethernet Hasta 49 caracteres

Especifica la propiedad Object_Name del objeto de dispositivo BACnet.

Consejo: La propiedad Object_Name debe ser exclusiva dentro de la red BACnet/IP.

De forma predeterminada, la central de medida se denomina <meter type>-<last six digits of MAC address>. Por ejemplo, una central de medida con la dirección MAC 006078173393 figura en la red como “<meter type>-173393”.

Nota: Nombre de dispositivo Ethernet también se utiliza para DHCP con DNS y DPWS. La modificación del valor de Nombre de dispositivo Ethernet afectará la forma de acceder o encontrar su dispositivo usando DHCP y DPWS.

Para obtener más información acerca del módulo BACnet Options, consulte la sección ION Reference en www.se.com.