Configuración de una pasarela Modbus mediante ION Setup
La central de medida se puede configurar como pasarela Modbus por medio de ION Setup.
Antes de comenzar, asegúrese de haber realizado las siguientes tareas:
- Confirmar que la red serie de dispositivos está cableada y configurada con la misma velocidad en baudios, los mismos ajustes de puerto serie (por ejemplo, 8N1) y el mismo protocolo (Modbus).
- Confirmar que cada dispositivo serie cuenta con un identificador de unidad único.
- Confirmar que la red serie de dispositivos está conectada al puerto de comunicaciones serie de la central de medida pasarela.
- Confirme que la central de medida pasarela se comunica por Ethernet.
- Confirmar que los protocolos Ethernet Modbus RTU y Modbus TCP/IP están habilitados en la central de medida pasarela.
Para configurar una pasarela Modbus mediante ION Setup:
- Inicie ION Setup.
- Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- Haga clic en Communications > Serial settings y seleccione la pestaña correspondiente al puerto de comunicaciones al que está conectada la red serie.
- Seleccione Protocol y haga clic en Edit.
Aparecerá la pantalla Protocol Selection.
- Establezca el protocolo en Modbus Master.
- Haga clic en Communications > Basic Ethernet > TCP/IP.
- Seleccione Modbus Gateway y haga clic en Edit.
Aparecerá la pantalla Modbus Gateway Selection.
- Seleccione el puerto de comunicaciones al que está conectada la red serie (y al que acaba de asignar el protocolo Modbus Master) y haga clic en OK. Se creará la conexión de la pasarela Modbus.
- Cree un sitio de pasarela Ethernet para acceder a la red serie de dispositivos a través de la central de medida pasarela.