Configuración de SNMP mediante las páginas web

Las capturas de SNMP pueden configurarse por medio de las páginas web de la central de medida.

Descargue el archivo MIB de ION desde www.se.com.

  1. Conéctese con las páginas web de la central de medida.
  2. Vaya a Confg > Parámetros SNMP.
  3. Configure los parámetros SNMP de la central de medida seleccionando el valor del parámetro.
  4. Parámetro Rango Descripción
    Activar SNMP Sí/No Habilita o deshabilita el protocolo SNMP en la central de medida.
    Núm de puerto de SNMP 161 (predeterminado) Especifique el número de puerto SNMP de la central de medida.
    Contacto del sistema - Especifique el nombre del administrador del sistema SNMP.
    Nombre del equipo - Asigne un nombre descriptivo a la central de medida.
    Ubicación del sistema - Especifique la ubicación de la central de medida.
    Nombre de comunidad de solo lectura - Especifique la cadena de comunidad empleada para las solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
    Nombre de comunidad de lectura-escritura - Especifique la cadena de comunidad empleada para las solicitudes set (lectura/escritura) de SNMP. NOTA: La cadena de comunidad de lectura/escritura puede utilizarse para las solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
    Activar capturas de SNMP Activ/Desactiv Habilita o deshabilita las capturas de SNMP en la central de medida.
    Activar alarmas de prioridad alta Sí/No Habilita la captura de eventos que generan alarmas de prioridad alta.
    Activar alarmas de prioridad media Sí/No Habilita la captura de eventos que generan alarmas de prioridad media.
    Activar alarmas de prioridad baja Sí/No Activa la captura de eventos que generan alarmas de prioridad baja.
    Indicar tamaño del búffer 1-30 Especifique el número máximo de mensajes de captura que van a almacenarse antes de ser enviados. Las capturas se envían cuando el número de mensajes de captura es igual o superior a este valor.
    Indicar tiempo de retención 1-300 segundos Especifique el periodo máximo durante el cual se retienen los mensajes de captura. Los mensajes de captura se envían cuando el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo un evento de captura es igual o superior a este valor.
    Dirección receptor1 de captura a Dirección receptor4 de captura - Especifique hasta cuatro direcciones IP de receptores de capturas a las que se enviarán los mensajes de captura.

  5. Haga clic en Aplic para configurar los parámetros SNMP de la central de medida.