Configuración del archivo MIB de SNMP
Deberá configurar el archivo MIB si modifica la información SNMP predeterminada que proporciona la central de medida para que las etiquetas de dicho archivo reflejen los valores modificados.
Descargue el archivo MIB de ION desde www.se.com.
Nota: Solo debe configurar el nombre y la descripción de la variable. La modificación de otros campos del archivo MIB podría provocar que el software de cliente notifique problemas o devuelva errores al intentar recuperar o visualizar parámetros.
El nombre de la variable deberá ajustarse a las siguientes normas:
- El primer carácter deberá ser una letra.
- El primer carácter deberá ser una letra minúscula.
- El nombre no podrá contener ningún carácter especial, como “*”, “?” o “&”.
- El nombre no podrá contener espacios.
Configuración del archivo MIB de SNMP
- Abra el archivo MIB de la central en un programa de edición de texto (como Bloc de notas).
- Actualice el nombre y la descripción de la variable de tal forma que coincidan con los valores de la central de medida conectada al Módulo SNMP Mapping
- Guarde el archivo MIB de la central de medida. Mantenga la extensión de archivo original (.MIB).
Ejemplo:
En este ejemplo se muestra una entrada de OID original y otra actualizada en un archivo MIB; el valor predeterminado de la fase A de tensión fase a neutro de la central de medida se modifica en el Módulo SNMP Mapping de esta y, posteriormente, se conecta a la fase C de tensión fase a neutro.
Entrada de OID original |
---|
Vln_a OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString (SIZE (0. . 255)) ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION “Host Meter Voltage Line A to Neutral Units = V (Volts)” ::= { Schneider Electric 34 } |
Deberá actualizar el nombre y la descripción de la variable de tal forma que coincidan con los valores de la central de medida conectada al Módulo SNMP Mapping:
Valor | Original | Actualizado |
---|---|---|
Nombre de variable | Vln_a | Vln_c |
Descripción | “Host Meter Voltage Line A to Neutral Units = V (Volts)” ::= { 34 } | Host Meter Voltage Line C to Neutral Units = V (Volts)” ::= { Schneider Electric 34 } |
El software de cliente SNMP lee el archivo original y actualizado de la siguiente manera:
Original | Actualizado |
---|---|
Nombre de variable: Vln_a Descripción: “SNM1 Input 1 - Voltage (line-to-neutral) phase A” |
Nombre de variable: Vln_c Descripción: “SNM1 Input 1 - Voltage (line-to-neutral) phase C” |