Confirmación de la conexión MQTT

ION Setup permite confirmar que existe una conexión activa con el agente MQTT.

Para confirmar la conexión MQTT:

  1. Abra ION Setup.
  2. Abra el modo avanzado de la central de medida.

    Si se le solicita, introduzca las credenciales del dispositivo.

    Consejo: Para abrir el modo avanzado, pulse Ctrl y seleccione la central de medida en el visor de red.

  3. Seleccione MQTT Export Modules.
  4. Seleccione MQTT Export 1.
  5. Pulse Mayús y seleccione Output Registers.

    Status indica el estado de la conexión:

    • True: La central de medida está conectada al agente MQTT.

    • False: La central de medida no está conectada al agente MQTT.