Crear una pasarela Ethernet mediante ION Setup
ION Setup permite crear un sitio de pasarela EtherGate o Modbus para visualizar los dispositivos serie conectados a la central de medida cuando esta funciona como pasarela Ethernet.
Deberá asegurarse de haber configurado las comunicaciones de la pasarela Ethernet y de que la pasarela y los dispositivos serie están conectados y han establecido comunicación.
- Inicie ION Setup.
- Haga clic en el botón derecho sobre el icono de su estación de trabajo y seleccione Insert Item.
Aparecerá el cuadro de diálogo New Network Item.
- Seleccione Site y haga clic en OK.
Aparecerá el cuadro de diálogo New Site.
- Seleccione la ficha General y configure el sitio.
Parámetro Valores/opciones Descripción Name - Nombre del sitio de pasarela Ethernet Comm Link Ethernet Comunicaciones Ethernet Ethernet options Gateway Comunicaciones de pasarela Ethernet Gateway Info: IP Addr - Dirección IP de la central de medida pasarela Ethernet Gateway Info: Port 7801, 7802, 502 - 7801 para EtherGate (Com1)
- 7802 para EtherGate (Com4)
- 502 para pasarela Modbus
- Haga clic en OK para crear el sitio.
- Haga clic en el botón derecho sobre sitio recién creado y seleccione Insert Item.
Aparecerá el cuadro de diálogo New Network Item.
- Asegúrese de que el nuevo sitio de pasarela Ethernet está seleccionado en la lista desplegable Attach to.
- Seleccione Device y haga clic en OK.
Aparecerá el cuadro de diálogo New Device.
- Especifique los datos del dispositivo serie. Haga clic en OK para añadir el dispositivo serie al sitio de pasarela Ethernet.
- Repita el proceso con todos los dispositivos serie de la central de medida pasarela.
Nota: Utilice una conexión Ethernet estándar independiente en ION Setup para conectarse con la central de medida pasarela Ethernet y leer datos de ella.