Configuración de conexión MQTT
La configuración de la conexión MQTT define cómo se conecta el dispositivo a un agente MQTT. Especifique la dirección del agente y el ID del cliente para establecer la comunicación. Opcionalmente, proporcione un nombre de usuario y una contraseña si el agente requiere autenticación.
| Parámetro | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| Dirección del agente | Nombre de dominio completo (FQDN), dirección IPv4, dirección IPv6 |
Introduzca el FQDN o la dirección IP del agente MQTT. Nota: Si introduce un FQDN para la Dirección del agente, la central de medida se conecta al agente utilizando su interfaz IPv4. Para conectarse mediante IPv6, introduzca una Dirección del agente IPv6. Consejo: Si el puerto es diferente del predeterminado (8883), puede incluir un número de puerto, por ejemplo: |
| ID de cliente | 1 a 23 caracteres |
Introduzca un identificador único para el cliente MQTT. Un ID de cliente válido:
|
| Nombre de usuario | 1 a 255 caracteres |
Introduzca el nombre de usuario para la autenticación con el agente. Un Nombre de usuario:
|
| Contraseña | 1 a 511 caracteres |
Introduzca la contraseña para la autenticación con el agente. Nota: La Contraseña es de solo escritura. Una Contraseña válida:
La Contraseña se borra durante las actualizaciones de firmware y al aplicar una plantilla. aviso Pérdida de comunicación Asegúrese de volver a introducir la contraseña MQTT tras actualizar el firmware o aplicar una plantilla. No seguir estas instrucciones puede provocar una pérdida de comunicación.
|
Nota: Para conectarse sin autenticarse, deje Nombre de usuario y Contraseña en blanco.