Pantallas de visualización de datos del modo de visualización alternativo

Las pantallas del modo de visualización predeterminado de la central de medida muestran información medida y calculada acerca del sistema de alimentación que se está supervisando.

Nota: El acceso a los valores mínimo, máximo (punta), promedio y tiempo de uso (TDU) suele realizarse pulsando el botón de más para abrir una lista de pantallas adicionales.

Menú Submenú Contenido
Resumen Resumen Resumen del sistema de alimentación.
Alarmas Alarmas activas Las alarmas activas pueden visualizarse y confirmarse.
Alarmas históricas Las alarmas históricas pueden visualizarse y confirmarse.
Lecturas básic Tensión
  • Valores de tensión (fase a fase o fase a neutro), intensidad y frecuencia del sistema de alimentación.
  • También se indican los valores promedio, mínimos y máximos.
Corriente
Frecuencia
Potencia Resumen de potencia

Valores de kW, kVAR y kVA totales, por fase, mínimos y máximos.

Demanda Valores de demanda entregada y recibida, incluida la demanda punta.
Factor de potencia Valores de factor de potencia totales, por fase, mínimos y máximos.
Energía Energía Energía entregada-recibida, energía entregada y energía recibida.
Sucesos Sucesos Listado y detalles de las entradas del registro de eventos de la central de medida.
Calidad de energía EN50160

Valores de la norma EN50160.

Armónicos Valores particulares y totales de los armónicos de tensión e intensidad.
Fasores

Diagrama fasorial con valores de magnitud y ángulo.

Entradas/Salidas Entradas digitales Valores y recuentos de las E/S digitales y analógicas.
Salidas digitales
Entradas analógicas
Salidas analógicas
Placa de características Placa de características
  • Información del propietario y la etiqueta, modelo de central de medida y número de serie.
  • Conjunto de funciones de la central de medida, versión de firmware y CRC del firmware.
  • Número de serie RMD y versión de firmware.
  • Modo Tensión de la central de medida, valores nominales de la central de medida (tensión, intensidad y frecuencia) y relación TT/TI.
  • Valores de configuración de demanda.
  • Etiqueta sobre normativas.
Pantallas personalizadas Pantallas personalizadas
Menú de configuración Acceso a las pantallas del menú de configuración.