Descripción general de la pantalla
La pantalla permite visualizar datos de la central de medida y establecer la configuración básica de esta.
Nota: La retroiluminación de la pantalla se atenúa tras un periodo de inactividad definido. Cada vez que la central de medida detecta una alarma de prioridad alta activa pendiente de confirmación, la pantalla parpadea hasta que se confirma dicha alarma.
Pantalla
A | Puerto “Display” (pantalla) | K | Botón de inicio |
B | Entrada de alimentación auxiliar de 24 VCC opcional (la etiqueta no aparece en la imagen) | L | LED de alimentación/estado, verde o rojo |
C | Fecha y hora | M | LED de alarma, rojo |
D | Indicador de modo | N | LED de impulsos de energía de VAR visible, naranja |
E | Icono de bloqueo de consumo eléctrico | O | LED de impulsos de energía de VAR infrarrojo, 940 nm |
F | Icono de alarma | P | LED de impulsos de energía de vatios visible, naranja |
G | Pantalla táctil | Q | LED de impulsos de energía de vatios infrarrojo, 940 nm |
H | Cubierta de los puertos USB | L | Puerto óptico ANSI |
I | Puerto de host USB (Tipo A) | S | Adaptador para puerto óptico IEC (opcional) |
J | Puerto de dispositivos USB (Mini-B) |
Indicador de modo
El indicador de modo de la pantalla identifica si la central de medida se encuentra en modo normal (Norm), de visualización alternativa (Alt) o de prueba (Test).
Botón de inicio
Pulse el botón Inicio para acceder a los menús de pantallas o volver al menú activo.
Pulse el botón Inicio dos veces para acceder a la última pantalla de datos mostrada o a la pantalla Resumen, si se encuentra en modo ALT.
La función del botón Inicio varía:
Modo NORM: Muestra las pantallas de energía y demanda.
Modo ALT: Muestra la pantalla del modo ALT y los menús de configuración. Seleccione Modo de visualización normal del modo de pantalla ALT para salir del modo de visualización ALT.
Modo TEST: Muestra los menús del modo de prueba y configuración.
Menú de configuración: Muestra el elemento de menú activo.