Cambiar la contraseña predeterminada
Modifique la contraseña predeterminada de 0 para evitar los accesos no autorizados. Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser el origen de los accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.
Requisitos previos:
- Abrir un archivo de configuración de seguridad en el Security Wizard de ION Setup.
Para cambiar la contraseña predeterminada:
- En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Define individual users/passwords.
- Resalte USER1 y, a continuación, haga clic en Password.
- Introduzca y confirme la nueva contraseña.
- Haga clic en OK.
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.
Consejo: Coloque el puntero sobre los campos de texto para obtener información sobre los requisitos de caracteres. Utilice una combinación de caracteres diferentes para reforzar la contraseña. Una contraseña puede tener hasta 16 caracteres.
aviso
PÉRDIDA DE ACCESO
Asegúrese de que la contraseña establecida es compatible con el panel frontal del dispositivo y con el software utilizado para comunicarse con el dispositivo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.
Aunque ION Setup admite contraseñas de hasta 16 caracteres, es posible que algunos clientes de software de ION aún no admitan contraseñas de más de 6 caracteres alfanuméricos.