Crear y cambiar contraseñas de usuario

Cree contraseñas seguras para cada usuario que necesite acceder a la central de medida. Los ajustes de cuenta predeterminados y las contraseñas no seguras suelen ser una causa frecuente de accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Para optimizar la ciberseguridad en un entorno protegido, siga las buenas prácticas de gestión de cuentas de usuarios establecidas por su organización –como los plazos de uso máximos de las contraseñas o las políticas de gestión de historiales– o póngase en contacto con el administrador de su red para obtener asistencia.

Requisitos previos:

Para modificar una contraseña:

  1. En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Define individual users/passwords.
  2. aviso

    pérdida de datos

    Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

    El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.

     

  3. Para cada usuario al que quiera asignar una contraseña o cuya contraseña desee modificar:
    1. Resalte al USUARIO y, a continuación, haga clic en Password.
    2. Introduzca y confirme la contraseña.
    3. Consejo: Coloque el puntero sobre los campos de texto para obtener información sobre los requisitos de caracteres. Utilice una combinación de caracteres diferentes para reforzar la contraseña. Una contraseña puede tener hasta 16 caracteres.

    4. Haga clic en OK.
  4. A continuación:

También puede cambiar la contraseña a través del módulo Security User mediante el modo avanzado de ION Setup o mediante Power Monitoring Expert.