Definir bloqueos y tiempos de espera
Los bloqueos evitan iniciar sesión en una cuenta de usuario válida tras un número predeterminado de intentos de inicio de sesión fallidos. Los bloqueos contribuyen a reducir el grado de éxito de los ataques de fuerza bruta a contraseñas.
Los tiempos de espera de evento definen el intervalo temporal durante el cual las credenciales incorrectas idénticas se consideran un único intento de inicio de sesión a efectos de registro del evento.
Nota: Los intentos de inicio de sesión fallidos por Ethernet, y los bloqueos asociados, se aplicarán tanto a ION como a Secure ION. Los intentos de inicio de sesión fallidos por otros canales de comunicación, como un puerto serie, se registran de forma independiente.
Puede definir las siguientes opciones de bloqueo de cuenta y tiempo de espera de evento.
- Bloqueo tras intentos de inicio de sesión fallidos.
- Duración de los bloqueos.
- Tiempo de espera de evento exclusivamente en ION o Secure ION, y solo cuando no se utilizan sesiones de ION.
Requisitos previos:
- Abrir un archivo de configuración de seguridad en el Security Wizard de ION Setup
Para definir bloqueos de usuario y tiempos de espera:
- En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Select protocol lockout options.
- Seleccione cada protocolo y haga clic en Edit para modificar los valores de bloqueo y tiempo de espera de:
- Bloqueo de usuario tras intentos de inicio de sesión fallidos.
- Tiempo de espera solo en el protocolo ION.
- Introduzca un valor en minutos para Lockout duration.
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.