Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto
Deshabilitar los puertos de protocolos de comunicaciones innecesarios y que no estén utilizándose –como, por ejemplo, el SFTP, el protocolo de ION estándar y los puertos de red– para minimizar los posibles puntos de ataque a la central de medida. Cambiar los valores predeterminados de número de puerto para reducir la previsibilidad de su uso. Consulte la sección “Protocolos, puertos y conexiones” para conocer los puertos predeterminados.
Deje Secure ION habilitado para realizar actualizaciones y cambios de configuración. Si Secure ION está deshabilitado, utilice la pantalla, la programación Modbus o las páginas web para acceder a la central de medida.
Requisitos previos:
- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad
aviso
PÉRDIDA DE ACCESO
Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.
Para habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto:
- En ION Setup, seleccione la central de medida y, a continuación, abra el Setup Assistant.
- Haga clic en Communications > Advanced Ethernet > Protocols.
- Seleccione el protocolo y, a continuación, haga clic en Edit.
- Cambie el número de puerto predeterminado.
- Habilite o deshabilite el protocolo.
- Haga clic en OK.
- Haga clic en Exit.