Editar el registro de eventos de acceso de la central de medida

El registro de eventos supervisa eventos de la central de medida, como inicios de sesión de usuario y bloqueos de cuentas de usuario.

Puede editar las prioridades del registro de eventos de acceso predeterminadas de la central de medida para satisfacer sus requisitos de información.

Para supervisar los eventos de acceso de la central de medida, consulte la sección Supervisar el registro de eventos.

Requisitos previos:

Para configurar el registro de eventos de acceso de la central de medida: 

  1. En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Select protocol lockout options.

  2. Haga clic en Events. Se abrirá el cuadro de diálogo Event Priorities.

  3. Establezca el valor correspondiente en función de sus requisitos de información en cada prioridad de evento de acceso de la central de medida. La siguiente tabla describe los rangos de los valores de prioridad:
  4. Prioridad Descripción Rango de valores
    Ninguno

    No registrado en el registro de eventos.

    0

    Info Only

    El valor de corte predeterminado del registro de eventos es 5. Los valores de evento iguales o inferiores al valor de corte no se registran en el registro de eventos ni en los registros de syslog.

    1-5

    Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog.

    6-63

    Low

    Genera una alarma baja.

    Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog.

    64-127

    Medium

    Genera una alarma media.

    Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog.

    128-191

    High

    Genera una alarma alta.

    Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog.

    192-255

  5. Haga clic en Aceptar.
  6. A continuación:

También puede modificar las propiedades de evento para eventos de seguridad mediante el modo avanzado de ION Setup. Consulte ION Reference, disponible en www.se.com, para obtener información sobre cómo trabajar con módulos.