Sobrescribir registros del módulo de comunicaciones

  1. Abra ION Setup.
  2. Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo Advanced.
  3. Haga doble clic en la carpeta Comm Modules > Ethernet > Setup Registers.
  4. Introduzca texto o caracteres para sustituir los valores de los registros de configuración de la infraestructura de red seleccionándolos y haciendo clic en Edit. Entre los registros se incluyen los siguientes:
    • Stored IPv4 Address.
    • Stored IPv4 Subnet Mask.
    • Stored IPv4 Gateway.

      Nota: Los valores de IP pueden sustituirse por texto.

    • Primary DNS.
    • Secondary DNS.
    • All servers.
    • All port numbers.
    • Ethernet Device Name.
    • Stored IPv6 Global Gateway.
    • Domain Name.
  5. Haga clic en Send.